This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16211:IBIS

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1462549/sn74cbtlv16211-ibis

器件型号:SN74CBTLV16211

工具与软件:

大家好!


我有一个关于 IBIS 的问题。
例如、是否可以使用 IBIS 来观察包括信号通过1A1和1B1引脚的影响的波形?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata、

    是的、可以仿真 IBIS 模型并观察通过 I/O 引脚的信号。

    它可以仿真信号完整性。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    感谢您的答复。

    我知道 IBIS 只能模拟引脚的 RCL。

    您是说 IBIS 具有有关 SN74CBTLV16211内 RCL 的信息、因此可以仿真通过1A1和1B1引脚的信号吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata

    如果我正确理解了您的问题、在 IBIS 模型中、I/O 引脚将被建模为无源串联开关。  

    您可以使用支持 IBIS 的仿真工具获取这些串联开关的 IV 曲线。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:


    感谢您的答复。

    由于可以进行测量、请告诉我如何连接电路图以进行波形分析。

    客户正在使用 Keysight ADS。


    如何连接 SN74CBTLV16211 1A1 (2引脚)和1B1 (54引脚) IBIS 模型来观察波形、包括通过总线开关的影响?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    今天是 TI 的假日。  
    请在明天 EOD 之前回复。

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    首先在 TI.com 上下载 IBIS 模型。  

    然后在 ADS 中查找 IBIS_Pin 组件。 双击组件可打开此窗口:

    选择一个组件  

    转至引脚并单击引脚1A1

    转至系列型号、您应该会看到已选择引脚2和54、然后单击并应用和确定  

    这将得到该模型

    现在、您具有连接两个引脚的模型。 您可以使用基本元件来创建电路并运行仿真。

    下面是一个示例、用于创建一个用于测试 Ron 的电路(它适用于不同的器件、但设置是相同的)。

    有关 ADS 的更多信息、我建议在线搜索有关如何使用软件的教程。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    感谢您的答复。
    我会让我的客户知道如何操作。

    此致、
    Ishiwata