This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:引脚1的容差

Guru**** 2646835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1464775/ts5a3159a-tolerance-of-pin1

器件型号:TS5A3159A
Thread 中讨论的其他器件: TS5A3159

工具与软件:

嗨、团队:

客户使用带5V 电源的 TS5A3159A。 在某些情况下、引脚1上 有一个8V、200ns 的 脉冲。 它是否会导致器件损坏? 引脚1内 ESD 的最大电压是多少? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 事件比200ns 短得多。 如果电流未限制在50 mA 以下、则绝对最大额定值不允许超过5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    此器件的 A 版本(与之相对的是 TS5A3159、末尾没有 A)在 I/O 上不具有与电源连接的相同的 ESD 单元。 否则、V+= 0中的隔离将不起作用。 如果您限制电流、则可能会降低器件损坏的可能性、但由于它会超过绝对最大值、因此不会有任何保证  
    如果他们不想在 V+= 0时进行隔离、那么他们可以使用非 A 版本并执行 Clemens 所说的操作。 限制电流、没有问题。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我懂了。 另外、一个版本器件是如何实现 ESD 保护的?谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    从 I/O 到电源没有 ESD 单元。 从 I/O 连接到 GND。 如果要针对过压事件提供保护、则需要添加外部保护

    谢谢!
    Rami