请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308A 主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A
工具与软件:
尊敬的员工:
我必须设计一种8通道到1通道 UART 扫描仪 、我将重点关注 TMUX1308A。
主要是 PCB 将包含附加配置。
我的问题是:
- 3V3 电源
- 所有 UART 也为3V3
范围:我不需要同时提供所有 UART、但我需要按顺序访问它们。
您能否验证体系结构?

非常感谢
Nicola