Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3010, LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74TVC3010 主题中讨论的其他器件: LSF0108
工具与软件:
1. SN74TVC3010作为 FET 开关用于 电压限制应用(栅极连接到基准电阻器的 VBIAS)、 由于没有 OE#引脚可实现此功能、如何禁用和启用此开关?
2.当 SN74TVC3010 用于 栅极连接到参考电阻器的 VBIAS 的限流应用时、GATE 引脚的电压值是多少? 参考晶体管 MOSFET 的 Vgs 的电压值是多少?
3. 当 SN74TVC3010 用于 栅极连接到基准电阻器的 VBIAS 的限流应用时、参考晶体管在哪个区域中运行、饱和区域 或欧姆区域? 其他晶体管呢?
4、 SN74TVC3010的电压限制应用在何种情况下使用? 请帮助理解 VREF 设置、并示例 SN74TVC3010的用法。