This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:使用 TMUX136作为4:1多路复用器@ 10 MHz

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1468925/tmux136-using-the-tmux136-as-a-4-1-mux-10-mhz

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

工具与软件:

频率相对较低、因此我不用担心阻抗不匹配的问题。 除了增加总输入电容外、将 TMUX136的两个输入连接到创建具有两个独立控制信号的4:1模拟多路复用器是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以组合开关。 电阻和电容将相加。

    连接 COM1和 COM2不会导致"真实" 4:1多路复用器、因为四个信号引脚中的两个将始终处于活动状态。 TMUX1511具有单独的 SEL 引脚、仅允许四个开关中的一个处于活动状态。