This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7612:音频高保真前置放大器-输入选择器

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1484345/tmux7612-audio-hi-fi-preamplifier---input-selector

器件型号:TMUX7612

工具与软件:

大家好、作为我在其他文章中提到的同一设计的一部分、我计划利用 TMUX7612进行音频信号切换。 例如、在输入选择器级。

我发现串扰、容量、导通电阻等... 非常出色、适用于 TMUX7612。

我的最大振幅输入信号(应进行切换)将约为8V RMS。 我计划使用15+15V 双电源为 TMUX7612供电。

您还可以为我的应用推荐此部件 吗? (我可能有电压非常低的信号、比如几 mV RMS)

非常感谢!

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    TMUX7612是音频的理想选择、因为它也具有低 THD。  
    因此、可能需要研究的是8Vrms 电压。 如果8V 是峰值 RMS 电压(~11.3V)、则您将处于 RON 斜升以支持+/-15V 电源的边缘、因此您的 THD 性能可能会降低。  

    它切割得很近、但你应该很好。 我想指出一点、以防8Vrms 最终更高。  




    谢谢!
    Rami