This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9832:TMUX 芯片、引脚12 (D5)与散热焊盘短路。

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX9832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1482625/tmux9832-tmux-chip-pin-12-d5-is-short-circuited-with-the-thermal-pad

器件型号:TMUX9832

工具与软件:

我们不断使用设备来优化超声图像。  
但是、我检查了   超声 图像中没有信号、并且其中一个多路复用器通道被地短路。  
 
已从 PCB 上移除相关芯片。  
检查 TMUX 芯片后、引脚12 (D5)与散热焊盘短路。
是否存在该引脚突然短路的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Summi:

    这个问题是否与发送的电子邮件 [Hansono]有关 TMUX9832中输出问题的问题相同?(我的团队成员正在立即回复该电子邮件)

    一种可能是欠压事件导致散热焊盘/接地短路。

    您是否希望我的团队成员通过电子邮件回复您?(芯片设计人员和系统工程师正在处理该电子邮件主题、应该能够在这个问题上提供更多帮助)

    如果您需要任何帮助来回答 e2e 上的此问题、请告诉我、我很乐意提供帮助  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望快速解决这个问题。
    请通过电子邮件帮助我。

    而当人触摸 PCB 时、是否会形成静电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunmi:

    在与我们的设计工程师交谈后、它实际上看起来像是一个 ESD 事件(您曾提到会是导致此类问题的主要嫌疑人)

    当一个人触摸 PCB 时、是否可以通过静电接触 PCB?

    您是否发现此器件的多个样片存在此问题?

    此致、

    Kameron