This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4016B:CD40163BE、计数器单4位同步二进制递增16引脚 PDIP 管

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4016B, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1483736/cd4016b-cd40163be-counter-single-4-bit-sync-binary-up-16-pin-pdip-tube

器件型号:CD4016B
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

工具与软件:

大家好、您可以联系到: 
我想知道该器件型号 CD40163BE (
计数器单个4位同步二进制加16引脚 PDIP 管)是否仍处于活动状态且可监控?
另外、是否有替代产品?

非常感谢您的答复

谢谢

Brenda Mok

GA EMS 组件工程师

Brenda.Mok@ga.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    该器件在 TI.com 上看起来处于活动状态

    然而、有很多新开发的选项可能也适合您的应用。

    如果您想探索其他选项、请告诉我什么是电源电压、以及您使用此器件的更多相关信息。

    其他选项

    请告诉我  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的及时响应。

    好消息。 器件型号 CD40163BE、计数器单个4位同步二进制递增16引脚 PDIP 管仍处于有效状态。

    请在您发布的选项列表中添加 CD40163BE 到列表、以便我进行比较。

    谢谢  

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron、我对与下面或更好的 CD40163BE 类似的器件感兴趣。 我很感激你能推荐几个部分。 谢谢

    资格 CD40163BE
    这种规格 德州仪器(TI)
    逻辑功能 内存
    逻辑系列 CD4000
    工艺技术的信息 CMOS
    计数输入数量使能  
    元件输入数量  
    元件输出数量  
    每个芯片的元件数 1.
    每个元件的选择输入数量  
    级数 4.
    操作模式 递增计数器
    Output Type (输出类型)  
    复位类型  
    方向类型  
    端子计数输出  
    触发类型  
    参数 二进制
    最低工作电源电压(V) 3.
    最大运行电源电压(V) 18.
    典型工作电源电压(V) 3.3|5|9|12|15.
    最低工作温度(°C) -55.
    最高工作温度(°C) 125.
    供应商温度等级  
    最大传播延迟时间@最大 CL (ns) 400@μ A 5V|160@10V|120@15V
    绝对传播延迟时间(ns) 500
    传播延迟测试条件(pF) 50.
    最大静态电流(mA) 0.1.
    最低贮存温度(°C)  
    最高贮存温度(°C)  
    并行使能输入  
    预设类型 同步
    易燃性实验  
    PDF URL 下载 PDF
    易燃性实验
    易燃性等级 UL 94 V-0
    封装  
    供应商包装 PDIP
    基本包类型 穿孔
    引脚数 16.
    引线形状 穿孔
    PCB 16.
    参数 不适用
    引脚间距(mm) 2.54mm
    封装长度(mm) 19.69 (最大值)
    封装宽度(mm) 6.6 (最大值)
    封装高度(mm) 5.08 (最大值)- 0.51 (最小值)
    封装直径(mm) 不适用
    封装总长度(mm) 19.69 (最大值)
    封装总宽度(mm) 10.92 (最大值)
    封装总高度(mm) 5.08 (最大值)
    坐姿平面高度(mm) 5.08 (最大值)
    安装 穿孔
    包装重量(g)  
    封装材料 塑料
    封装说明 塑料双列直插式封装
    封装系列名称 DIP
    JEDEC MS-001BB
    封装外形 下载 PDF
     
    MSL 不适用
    最高回流温度(°C) 不适用
    回流焊时间(秒) 不适用
    回流焊循环次数  
    标准  
    回流温度 供电方  
    最高波纹温度(°C) 不适用
    波焊接时间(秒) 不适用
    波峰温度 供电方  
    铅涂层(镀层) SnPb
    都位于电镀材料下 不适用
    端子基座材料 不适用
    波周期数  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda

    我认为这个 器件列表对于将来是否要替换 Cd4016B 而言是一个很好的评估工作、这些不同器件之间的主要选择点是电源电压和您在应用中要使用的封装尺寸。

    我们团队推出的最新器件 TMUX1511用于电源电压为1.5V 至5.5V 并需要小型封装选项的系统。

    如果您需要任何帮助、请告诉我、上面的列表中包含 cd4016B

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TMUX1511 用于 SMT。

    CD40163BE 有16个引脚、可用于穿孔。 我正在寻找 CD40163BE 的替代产品。

    CD4016BE 只有14个引脚。

    CD40163BE 是否 非常活跃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、

    是的、CD4016Be 处于活动状态、P2P 替代产品应该是 CD4066BE

    这两个器件都有14个引脚

    如果需要任何其他帮助、请告诉我

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要 CD4016BE、但需要 CD40163BE

     CD40163BE 是否 处于活动状态且可处理? 另外是否有替代产品?

    CD40163BE,计数器单4位同步二进制加16针 PDIP 管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、查找后发现器件实际上已经停产、而且在 TI.com 上找不到该特定器件

    不过、 CD4016BE 是该器件的理想替代产品、并且具有相同的封装尺寸和功能。

    这是可以接受的吗?