This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:电源电压

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, CD74HC4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1481809/tmux4053-power-supply-voltage

器件型号:TMUX4053
主题中讨论的其他器件: CD74HC4053

工具与软件:

大家好!

我有关于 TMUX4053的问题。

电源电压±3V 时是否无法使用该器件?

在6.4建议运行条件下、似乎无法使用3V 电压。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;VDD 和 GND 之间至少需要5V 的电压。

    您可以改用 CD74HC4053。