This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253:在 PDN# 20240404000.3上查询

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1478389/sn74cbt3253-query-on-pdn-20240404000-3

器件型号:SN74CBT3253

工具与软件:

 我需要了解该器件的以下详细信息- SN74CBT3253D。

  1. 《特定器件停产产品通知 PDN# 20240404000.3附录》是最新的器件通知吗? 该器件是否有任何其他更新?
  2. 根据 PDN、器件即将停产、我们仍可购买。 您能同时确认吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinaya、

    红色的器件已停产、而橙色的器件仍可提供、但不建议在新设计中采用。

     SN74CBT3253D 仍然有现货、可以购买。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 NIR。 此器件是否计划在不久的将来停产? 请对此进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinaya、

     我不能在公共论坛上评论配件 EOL 计划。

    由于不建议在新设计中使用它、因此我建议使用替代方案。  

    TMUX1309 是一个选件、但它的引脚排列不同。  

    谢谢!

    近红外