This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关放大器;多路复用器论坛(&A)

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1480114/switches-multiplexers-forum

器件型号:TS3A4741

工具与软件:

このデータシートの図4および図7の-40°C、+25°C、および+85°Cのラインの位置を教えてください。
温度表示が壊れています。μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    在这三个温度下仅进行了三次测量。  −40 °C 和 85 °C 位于线的左端和右端;25 °C 位于有缝隙的位置。

    在较旧的数据表版本中、温度标签的放置显然是错误的: