This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1468923/tmux1574-tmux1574

器件型号:TMUX1574

工具与软件:

 我附上了 TMUX1574的屏幕截图、当 SPI 和 SWD 信号在同一个通道进行切换时、它是否可以工作。

我可以通过 S1A 和其他与 SWD 协议数据信号连接的 S1B 切换 SPI 协议的 CLK 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;所有四个通道都是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我通过编程芯片连接编程器时、没有显示任何错误。 但是、当我在编程器和编程芯片之间连接 TMUX1574时、编程器显示空白检查故障。 该错误意味着什么? 如果 TMUX1574在两者之间连接、则会显示错误。 这是否是由于信号丢失造成的、我应该如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574的电源电压是多少? SWD 信号的电压和频率是多少? 您能否在开关前后显示信号的示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      比较 MCU 引脚处(IC1574 D1引脚) CH1处 TMUX 1574 IC 和(IC1574 S1A 引脚) CH2处 TMUX 1574 IC 的图像

      图像、未使用 TMUX 1574 IC 编程器引脚和 MCU 引脚相同连接

    图像中还显示了电压电平和频率、IC 电源为5VDC

    请推荐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图像中的文本不可读、并且波形看起来不同。 请确保两种测量的水平标度、垂直标度和采样率相同。