This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:S 参数文件端口映射

Guru**** 2646275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1477878/tmux136-s-parameter-file-port-mapping

器件型号:TMUX136

工具与软件:

您好!

在 Hyperlynx 中、我将仿真在 I3C 连接上具有 TMUX136MRSER 的电路板。 我希望确保正确使用的是参数文件、因为我找不到任何端口到引脚的映射。 我们不会在 A 和 B 之间切换、因此可以忽略 B 引脚。 此部件的 s4p 文件的以下映射是否正确?

端口1:引脚8 (COM1)

端口2:引脚1 (A1)

端口3: 引脚7 (COM2)

端口4:引脚2 (A2)

此致、

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    是的、您的端口映射理解是正确的。

    有关此模型的更多背景信息、请查看此 e2e 帖子

    此致、

    Kameron