This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:模拟开关的全新设计

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1477776/sn74lv4052a-the-new-design-for-analog-switch

器件型号:SN74LV4052A

工具与软件:

您好!

我们需要对 立体声信号 线路输出和 MIC 信号开关使用模拟开关、我们需要 VCC 电源电压低于-0.7V、但 SN74LV4052A 仅为-0.5V、

您能帮助推广 此新申请的适当建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压绝不能低于 GND。 该器件没有负电源。

    相对于接地、实际电压范围是多少? 您有哪些耗材?