This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:推荐产品

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1475289/cd74hc4052-recommended-products

器件型号:CD74HC4052

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想要查找在 CAN、RS485和 UART 之间切换的产品。 4052是否可用于此应用? 你有任何更好的产品推荐吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    今天是 TI 全息图像

    我们的团队将在明天回复此主题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    CD74HC4052可能适用于 UART 和 CAN 应用、但我不相信它能够传递 RS485所需的较高电压信号

    您是否知道 针对 CAN 和 RS485用例应进入多路复用器的输入电压和信号频率?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    输入电压475 V、数据速率115200bps

    CAN 的输入也是5V、数据速率约为1M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    且电源电压为3.3V、与 MCU 的电源保持一致。 如果485的电压为5V、是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 和 RS -485总线可以容忍器件之间的接地漂移。 在您的应用中是否会发生接地漂移? (如果不是、则为0V… 5V 范围就足够了。)