This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:PSpice 模型在电源范围相关的控制电压下不工作

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1475017/tmux1101-pspice-model-not-working-for-supply-range-related-control-voltages

器件型号:TMUX1101

工具与软件:

大家好、团队成员:  
寻求一些输入。  

根据 TMUX1101的数据表、它应在1.08至5.5V 的电源电压下工作

我今天下载了 PSPICE 模型(https://www.ti.com/lit/zip/scdm242)、并在 PSPICE for TI 中对其进行了仿真、得到了一个输入电压范围为0至5V 时的开关导通电阻图

然后、我更改了3.3V 的电源、控制和输入电压、且完全处于广播的电源和控制范围内。 结果是电阻图(大部分)-20 MOhms、这显然表明它不是开关(不再是)。

仿真模型是否不正确、或者数据表告诉我的信息是否准确?

我查了一下与器件仿真模型的对应关系、发现几年前就能实现更宽(如果不是完整)电压范围的更新。 我希望我今天下载的模型将包含/支持这一点。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    今天是 TI 全息图像

    我们的团队将在明天回复此主题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    通过研究这个、我确实看到、正如您所指出的、TI.com 上的当前模型被限制在5V 电源运行。

    不过、这里有一个模型、允许您使用3.3V 电源、控制和输入信号来模拟此器件。

    正如免责声明一样、此模型仅用于说明此器件应如何在3.3V 电源下运行。

    请告诉我这种模型是否可以正常工作并对您的应用有所帮助、如果不能、我可以进一步了解这一点

    e2e.ti.com/.../Copy-of-tmux1101_5F00_3V3.lib

    此致、

    Kameron