This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:V+=0V 时的运行方式

Guru**** 2647705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1472828/ts5a4624-behavior-when-v-0v

器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件:TPS2051

工具与软件:

用于切换 USB VBUS 电压监测器。

当器件断电(V+=USB=0V)且 NO 端子连接到 PC VI 时、

VBUS (5V)出现在 NC 和 COM 端子上、大约3V 出现在 V+端子上。

这种行为是否应该发生?

有权变措施吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    这听起来不像正常的行为。 当电源为0V 时、此器件应将 NC/NO 和 COM 相互隔离。 尽管没有隔离、但 V+上出现3V 电压这一事实是合理的。 在我们尝试并找出可能发生这种情况的原因之前、您是否尝试用不同的新装置替换该装置? 它可能会损坏、导致某种反向供电。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Rami。

    我没有更换任何部件、但是我制造的所有主板的操作都是一样的。

    我发现有一个程序。

    向 V+施加5V 电压且未连接 PC VBUS 无端子时、运行符合预期。

    但是、如果随后 V+设置为0V、则 隔离变得异常。

    此外、如果随后关闭再打开 USB 连接、

    隔离就会正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    感谢您提供更多信息。 我将亲自看一看、并进行一些基准测试。 但是、我没有具体的器件、因此可能需要一周左右的时间才能进入。 同时、我还提供了此产品系列中的一些器件、我将尝试使用这些器件、看看我是否可以复制这些器件。

    您是否也可以更清楚地说明哪些信号可以准确发送给您的测试、以便我可以按照相同的设置进行操作。 我有开始的时间、但希望确保我们在进入实验之前处于同一页

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NC 端子是电路板内部用于 VBUS 输出的5V 电压。 当连接 USB 设备时、电路板内部的5V 电压将通过 TPS2051输出。 NO 端子连接到 USB 主机的 VBUS。 V+是板内的5V。