This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:需要调查更换部件以获得更低的导通电阻

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1472888/mux508-need-to-survey-replace-part-for-less-ron-on-resistance

器件型号:MUX508
主题中讨论的其他器件:TMUX1208SN74LV4051A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当器件地址与 PCA9548相同时、我们使用2个 MU508来避免 I2C 地址合并。

这似乎不是一个好选择。 因为 Ron 的导通电阻甚至在200欧姆左右。

是否有其他更好的选择或更少的 Ron 器件型号可供建议?

BR、

Helen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV4051A 或更好的 TMUX1208适用于 μ I²C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢。

    我将在接收 TMUX1208 样本时尝试它。

    CS2683093:CM 样品请求