This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:双向负载

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1472911/ts5a3160-bidirectional-load

器件型号:TS5A3160

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户使用此器件开关负载、负载是 双向的、客户想知道此类应用是否正确、并且发现在没有大于 COM 电压的电压时出现压降(可以稍后恢复)、原因是什么? 该器件是否只支持单向应用? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关是双向的、其作用类似于一个小电阻器。 TS5A3150将  Ron 指定 为0.7 Ω。

    TS5A3150 是信号开关。 如果您的负载太高而导致出现明显的压降、那么专业的负载开关可能是更好的选择。 所需的电压和电流是多少?