This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646ZECR

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1472300/tmux646-tmux646zecr

器件型号:TMUX646

工具与软件:

您好!

 TMUX646ZECR 的 UBM 值是多少? 是220um 还是其他东西? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ysoief、

    我们手头没有现成的信息、但我已联系我的包装团队、并将在他们提供信息时告诉您。 通常、他们的速度非常快、因此我希望明天(2/11)、但我会在听到更多消息时向您通报最新情况

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、

    这是我们 ECAD 团队的工作所在、我们需要您的帮助来加快进度。 FAE 也在研究这一问题。

    谢谢!

    Yosief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ysoief、

    我也和 FAE 联系过、很抱歉、如果我只是重复旧信息、但此器件上没有 UBM、您可能已经了解了这方面的最新信息。

    非 UBM 的最接近的等价形式是 SRO。 我们能够得到该值、即0.2mm。



    如果有任何其他尺寸或您可能需要的任何东西、请告诉我。

    谢谢!
    Rami