This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TMUX136和二极管共同布局 DIO3000QN10 SCH 查看

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1472447/tmux136-tmux136-and-diode-co-lay-dio3000qn10-sch-review

器件型号:TMUX136

工具与软件:

你(们)好

您能帮我在 SCH 以下的评论吗?

e2e.ti.com/.../t_2D00_customer_5F00_dc_2D00_scm_5F00_r101_5F00_250210_2D00_3.pdf

共有三个 TMUX136 U6、U7和 U12  

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    TMUX136 将支持 USB 频率且信号应低于3.3V、因此电压检查也是如此。 原理图上的一切看起来都很好! 只需将这些旁路电容器放置在电源上、使其尽可能靠近器件放置、就可以正常工作!

    谢谢!
    Rami