This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7612:如何制造一个低电阻和可重复开关

Guru**** 2648285 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1471657/tmux7612-how-to-create-a-a-low-resistance-and-repeatable-switch

器件型号:TMUX7612

工具与软件:

尊敬的团队:

我想创建一个无源高精度电阻器网络、以便根据电阻为350欧姆的应变仪准确仿真传感器。

我想用模拟开关替换机械开关(0%、10%/ 20%... 100%)。 您是否拥有一些参考设计?

若要校准、开关应在25°C 处具有可重复的 Ron 和 ROFF。

目的是达到精度等级0.025 (请参阅 https://www.hbm.com/fileadmin/mediapool/hbmdoc/technical/B00333.pdf)

对于数据采集系统、TMUX7612或 TS12A4451x 或其他更好?

是否还有更好的其他解决方案、例如使用运算放大器?

此致

Bernd