This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:选择了1至12个器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, TMUX1208, SN74HCS151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1469543/cd74hc4067-1-to-12-part-chosen

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: TMUX1208SN74HCS151

工具与软件:

嗨、团队:

我在 TI 网站上搜索1:12多路复用器、但我只找到  CD74HC4067、我认为它太旧了。

仍建议使用此器件吗?

我需要的要求如下所示:

1.

架构与 TUX1208相同  

2.

应用电压3.3V。

3、单个方向就足够了

CD74HC4067是否可以满足上述要求?

如果不再推荐、建议使用任何其他器件

谢谢

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corry、

    是的、 CD74HC4067仍可用于新设计。
    请注意、配置为16:1、因此需要将四个输入引脚连接在一起来创建一个12:1多路复用器。  

    我不确定同一架构到底意味着什么。 TMUX1208是 GPIO 控制的8:1多路复用器、而 CD74HC4067 也是 GPIO 控制的16:1多路复用器。
    它们都是双向的、可在3.3V 下工作。

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我使用该部件是为了具有一个25MHz 时钟的开关。

    这是否合适?

    延迟是多少?

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HC4067具有89 MHz 的模拟带宽、因此数字25 MHz 信号将通过、但边沿较慢。

    开关的行为类似于小电阻器、因此传播延迟通常非常小。 但当您接近带宽限制时、RON 和 CCOM 形成的低通滤波器将使边沿变慢

    3.3V 没有其他16:1开关。有数字缓冲多路复用器、如 SN74HCS151、但仅为8:1、因此将两个级联多路复用器的传播延迟相加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    回答几个问题

    1.

    如何按器件型号区分 TSSOP 封装?

    2.

    使用  CD74HC4067、如何配置该多路复用器的方向? (例如 CLK 从左到右或从右到左?)

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.采用 TSSOP 封装的器件带有 PW 后缀。 CD74HC4067未采用 TSSOP 封装。

    2.模拟开关是双向的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    TSSOP 不是 MP?

    例如、如果我的 S0~S3为1111、是否意味着我的 CLK 信号可以从通道15 (=I15=pin 16)到引脚1 (公共输出)?

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1208可采用 TSSOP 封装。

    闭合开关的行为类似于小电阻器;这类似于机械开关。