This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:TMUX131 4V 低电容3:1双通道多路复用器数据表

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1470176/tmux131-tmux131-4-v-low-capacitance-3-1-2-channel-multiplexer-datasheet

器件型号:TMUX131

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在为我的设计评估 TMUX131、我要在(TMUX131 4V、低电容、3:1、双通道多路复用器数据表)上查找示例、
但是、数据表缺少一些我希望您可以共享的信息。

  • 差模回波损耗缺失  
  • 它是否支持 PCI Express 3.0速度?
  • 在差分运行模式中、它是否为正负输入信号支持高达3.6V 的输入电压?
  • 差分输入的最大摆幅是多少?
  • 但缺少高速模式的眼图。

感谢您的帮助。

此致、
Sagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagi、您好!

    TMUX131可以支持 PCI Express 3.0速度、前提是信号不超过器件限制(交流/直流规格限制)。  
    在差分模式下、它仅支持高达3.6V 的正输入信号。  
    最大摆幅差将为3.6V。  

    无法找到关于回波损耗的信息。
    对于眼图、 TS3USB3031 与 TMUX131非常相似、并且具有眼图信息。  

    谢谢!

    近红外