This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:进行一些规格检查

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1469675/tmux4827-some-spec-check

器件型号:TMUX4827

工具与软件:

TI 人好

1. 如果客户想使用5V 电源、TMUX 能否控制高于5V VDD 的电压进行开关? 我能超过多少 VDD?

2. 我们有一个多通道的产品,甚至是三通道的产品, Rdson 都是非常接近这个 TMUX4827的参数

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    在5V 电源下、TMUX4827可以传递高达+-12V 的信号。 逻辑控制信号可高达5.5V
    请参阅下表。

    TMUX4827是一款2通道器件。
    您需要多少个通道?
    您在寻找什么规格?  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    非常感谢。

    我们需要同样的性能和3通道芯片。 或4通道相同的 RDS ON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们没有具有通道数较高的类似器件。  
    您可以拥有一个多芯片解决方案、并且使用两个 TMUX4827实现4通道2:1。

    谢谢!

    近红外