This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:Uniflash 无法在基于 ARM 的 Mac 上对 CC3220SF 进行编程

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1473214/cc3220sf-uniflash-is-not-able-to-program-cc3220sf-on-arm-based-mac

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

在迁移到基于 M4的新 ARM Mac Pro 并安装 Uniflash 9.0.0后、我无法再对任何 CC3220SF 芯片进行编程。

当我按下"程序映像"按钮时-应用程序不断显示对话框 ,其中说"苹果无法验证 Python 没有恶意软件..." Python 库的示例。

即使我确认要通过隐私和安全功能运行该应用程序、在重新启动 Uniflash 后、仍会再次显示对话框、这使得应用程序无用。

还尝试使用清除 uniflash_9.0.0文件夹中的扩展属性

xattr -rd com.apple.quarantine ...

但它没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在为您寻找这种解决方案。

    我知道我们与基于英特尔的 MAC 合作、我会调查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该错误通常表示二进制文件未正确签名。

    您是否知道您是使用从 TI.com 下载的安装程序安装了此 UniFlash 构建、还是从其他地方复制了此构建?

     

    此外、您使用的是哪个调试探针? python 库只能与串行连接一起使用。

     

    我刚在基于 ARM 的 Mac 上尝试使用 UniFlash 9.0、但没有看到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已使用从 TI.com 下载的安装程序安装 Uniflash

    我使用的是带集成调试探针的 CC3220 LaunchPad