This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:RTOS SDK 中的固件是否可以支持共享的 SDIO (WiFi 和 BLE)?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1480768/cc3301-is-the-fw-in-rtos-sdk-can-support-shared-sdio-wifi-and-ble

器件型号:CC3301

工具与软件:

我们要在 RTOS 平台上支持 BLE 功能、 以及我们要使用的共享 SDIO 接口、问题是 RTOS SDK 中的固件是否可以支持在共享 SDIO 接口上运行 BLE? 目前我们可以通过 SDIO 接口运行 wifi 驱动程序。 如果 RTOS 固件能够支持具有共享 SDIO 的 BLE、是否可以提供参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们从 RTOS 上的 SDIO 支持开始。

    有相应的基础架构来支持它。 您可以查看 wifi_platform_cc33xx 库。 包括 SPI 配置以及可编译库的 SDIO 配置。

    话虽如此、尚未实现适应层、就像我们对 SPI 所做的那样(即、我们有 SPI_ADAPT.c、但不是 SDIO_ADAPT.c)。 所以、我们不能共享任何代码。

    此外、也未实现共享 SDIO。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经实现了 SDIO_ADAPT.c 我的问题是、FW 是否支持共享的 SDIO。 如果是、我们将尝试在驱动程序中实现共享 SDIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会问。

    您的 SDIO 实施是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问,似乎 SDIO 与 ThickMAC (RTOS)尚未实现或测试,所以肯定共享 SDIO 也没有实现。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们的 WIFI 驱动程序现在可以通过 SDIO 接口使用 ThickMAC (  RTOS) FW、因此它显示 ThickMAC (RTOS) FW 可以支持 SDIO 接口、我的问题是 ThickMAC (RTOS) FW 是否可以支持共享 SDIO? 因为我们希望通过 SDIO 接口提供 BLE 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解这个问题、但由于我们一般没有提及 SDIO、因此我们没有实施此共享 SDIO。

    这需要对驱动程序进行一些修改才能区分这两种协议(根据 SDIO 功能)、当前仅适用于 Linux 驱动程序。

    我可以在内部询问是否有支持它的计划以及何时支持它。

    此致、

    Shlomi