This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:文件管理

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1477165/cc3301mod-file-management

器件型号:CC3301MOD
主题中讨论的其他器件:CC3301CC3300

工具与软件:

您好!

在"init_device"函数中、您似乎会从主机 MCU 将三个文件(RAMbltr、FW 和 cc33xx-conf)下载到 WIFI 芯片。  

我可以在"cc33xx_mcu_package_r5\tools\wifi_fw"中找到"cc33xx-conf"文件、但我找不到其他文件。  

"cc33xx_MCU_PACKAGE_R5\tools\WIFI_FW"中还有两个称为 cc33xx_2nd_loader 和 cc33xx_fw 的其他文件。 那些应在器件初始化期间下载的内容是什么意思?  

除此之外、您是否碰巧在"CC33XX-MCU-User-Guide"旁边有任何与此主题相关的文档?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些文件对应于您提到的文件、即  cc33xx_2nd _loader 是 RAMbltr、而 cc33xx_fw 是固件。

    插件 SDK 中的文档是唯一可用的文档、但如果您有任何其他问题、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    感谢您的响应。

    当它只是一个收发器(我理解它)时,是否真的有必要将所有三个文件从主机 MCU 传输到 cc3301 ?

    如果是、可以用较小的文件完成吗? 例如、"cc33xx_fw.bin"文件为510KB、将消耗我们的大量主机 MCU 闪存。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不仅仅是一个收发器、是的、所有三个文件都是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以下载一次、例如在生产中下载一次吗? 或者每次启动时是否需要从我们的主机 MCU 传输该数据?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们下载到 RAM、并且必须在无线电每次通电或复位时下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Dean 所提到的、这不是 ROM 器件、而是 RAM 器件、因此需要每次下载。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回答 Shlomi 和 Dean。

    这是肯定的、因为我不确定这是否适合我们的应用。  

    没有办法减小文件大小? 例如、cc3300 IC (无低功耗蓝牙)的文件大小是否会小于或相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、可以从容器中删除 BLE 支持、并且可以稍微减小大小、但大小仍然会很大。

    但是、此时未实现此"功能"。

    Shlomi