This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:SDK 和串行闪存问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1477582/launchxl-cc3235sf-sdk-and-serial-flash-questions

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MOD

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助检查以下问题:

可以 将 LAUNCHXL-CC3235SF 映像直接刷写到 LAUNCHCC3235MOD 中 吗?或者 是否  需要进行任何配置更改?

2.我们检查了 LAUNCHCC3235MOD、它似乎有两个 SPI 串行闪存、一个是32M 位、另一个是64M 位(LAUNCHXL-CC3235SF 只有32M 位)、您是否知道开箱即用示例将使用哪个串行闪存来存储 WiFi 设置(SSID 和密码)? 您是否知道如何在开箱即用示例中使用另一个更改闪存?

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    1.) 有

    2.) 在  LAUNCHCC3235MOD 原理图和 BOM 上、我只能看到一个闪存64Mbit。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rogelio:  

    感谢您的答复。

    关于#2、 swru548c.pdf (CC3235MODSF LaunchPad 开发套件(LAUNCHCC3235MOD)用户指南(修订版 C))、它提到它有 32Mbit SPI 串行闪存、您能帮忙检查一下它是否只是个拼写错误吗?

    谢谢。

    BR

    Trevor