主题中讨论的其他器件:CC3135、 CC31XXEMUBOOST、 UNIFLASH、 C2000WARE、 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN、
工具与软件:
您好!
我们无法通信 F28P650DK9 或者会与 CC3135 WiFi 模块 通过 SPI、 我们具有的配置 SPIA 以及相应的引脚分配( GPIO、SPI、PICO、POCI、CLK )。 已在上实施了这些连接 F28P650DK9 。 以下是所执行的详细活动:
1.电路板配置(F28P650DK9):
- 在中选择了相应的板 CCS IDE .
- 已配置 特性 和 GPIO 针对 IDE 中的相应引脚。
- PICO > GPIO16
- POCI > GPIO17
- SPICLK > GPIO18
- SPICS > GPIO84
2.代码实现:
- 要传输的代码 AT 命令 (例如
AT+Start<CR>)、采用十六进制格式。 - 测试了电路板和 Wi-Fi 模块之间的通信以检查响应。 很遗憾、未收到 Wi-Fi 模块的响应。
3. Wi-Fi 模块验证:
- 已将 Wi-Fi 模块连接到 CC31XXEMUBOOST 以进行进一步测试。
- 已刷写 Wi-Fi 插件 镜像文件 UniFlash .
- 成功更改 Wi-Fi 模块的角色以使其同时发挥作用 Wi-Fi 和 热点 Wi-Fi 和蓝牙。
下面是我们完成的配置的所有屏幕截图: