This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:通过向 RADIUS 服务器发送中间 CA 和根 CA 对 CC3235进行身份验证

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1477191/cc3235s-authenticate-the-cc3235s-with-an-intermediate-and-root-ca-to-a-radius-server

器件型号:CC3235S

工具与软件:

你(们)好

我们能够使用 ca.der、client.der 和 private.key 成功地对 CC3235S 进行身份验证、并将其连接到具有 RADIUS 服务器的测试网络。

但是、我们的一个客户设置了中间 CA 和根 CA。

如何加载/配置两个中间 CA 和根 CA、以便同时将 CC3235S 与两个 CA/中间 CA 连接?

非常感谢

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    证书链经过完整测试(不进行部分链验证)。

    这意味着只要代码链运行、代码就会继续运行而不会停止。

    当它获得最终证书时、它将根据您配置并存储在文件系统中的根 CA 进行测试。

    无论如何,你只有一个 ca.der 文件,所以你需要更改它,如果要接收不同的链。

    此致、

    Shlomi