This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:iPerf3可靠性问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1478637/cc3351-iperf3-reliability-issues

器件型号:CC3351

工具与软件:

这位客户正在使用 BDE CC3351模块

客户遇到 CC3351可靠性方面的一些问题。  我们在电路板和笔记本电脑之间运行 iperf3服务器来对 Wifi 通信进行压力测试、发现使用10-20小时后它通常会出现故障。 电路板停止 ping、重新启动接口会导致"Timeout waiting for hardware interrupt"和"Failed to remove key (0、80:69:1a:38:D5:ff) from hardware (-11)"错误。  

我已让他们更新到最新的 SDK 版本(1.0.0.8)、并且能够解决中断超时错误、现在可以成功重新启动接口、但仍然存在一些未解决的问题、例如运行 cc3351的电路板在经过几个 iperf3测试周期后失败-一个症状是 ping 延迟在发生故障之前非常高、在1-2秒范围内。

我让他们在设备上运行 iw wlan0 link 并在下面分享结果。 它似乎在正常的操作范围内,没有什么是要求我在这里作为一个问题。 它们在与之前使用的 WiLink 器件相同的测试条件下运行此模块、并且位于其接入点的5m 范围内。

连接到0e:7b:D8:df:6a:F9 (在 wlan0上)
       SSID:集成团队网络 WiFi
       频率:5745.0
       RX:3645722700字节(2745391数据包)
       TX:4110727061字节(23889216数据包)
       信号:-55 dBm
       RX 比特率:12.0MBit/s
       TX 比特率:73.1 MBit/s HE-MCS 7 HE-NSS 1 HE-GI 2 HE-DCM 0
       BSS 标志:短时隙时间
       DTIM 周期:1
       信标间距:100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    客户能否提供完整的内核日志? 他们是否还可以从记录器引脚收集固件日志? 他们使用的 iperf3命令是什么?