This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:只通过 UART 提供 BLE

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1476475/cc3351-ble-only-over-uart

器件型号:CC3351

工具与软件:

你(们)好

我们正在考虑将 CC3351集成到我们的器件中、目前仅需要其 BLE 功能。 我想知道是否可以仅通过与 CC3351的 UART 连接来操作 BLE、或者 WiFi 内核是否也需要 SDIO 连接。 此外、我知道共享的 SDIO 可用于 WiFi 和 BLE、但我无法在 Linux 上找到此设置的任何驱动程序或设备树配置。 现有文档似乎建议采用单独的 SDIO 和 UART 配置。 您能否提供指导或向我推荐相关资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navid、

    [报价 userid="623600" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1476475/cc3351-ble-only-over-uart "]我想知道是否可以通过与 CC3351的 UART 连接来单独操作 BLE、或者 WiFi 内核是否还需要 SDIO 连接。 [报价]

    此外、还需要 SDIO 连接。 这是因为 CC3351需要在上电时将固件下载到它、而这只通过 SDIO 进行。 如果您打算仅使用 BLE、则无需使用 WiFi 角色。 简单地说、WiFi 可以保持非活动状态。

    [quote userid="623600" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1476475/cc3351-ble-only-over-uart 、我知道共享 SDIO 可用于 WiFi 和 BLE、但我无法在 Linux 上找到此设置的任何驱动程序或设备树配置。

    我们在 SDK 文档中记录了这一点。  您可以在 CC33xx SDK 的"docs"文件夹中找到最新文档、也可以在此处查看该文档的网页(请参阅此处的器件树配置选项卡):

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAlI4m2WX4GZ771N9f5cGA__CC33XX-LINUX-MPU__lBDUdCJ__LATEST