This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:IRQ_BLE 和 BT 主机唤醒

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1475998/cc3351-irq_ble-and-bt-host-wake

器件型号:CC3351

工具与软件:

之前的帖子指示 IRQ_BLE 用作共享 SDIO 配置的 BT IRQ。 较新的帖子指示 IRQ_BLE 不支持无线唤醒、仅在未来实现时连接在 M.2原理图上。

 如果在器件树中配置了 bttti_uart_host_wake_init (请参阅 bttti_uart_host_wake_init ())、bttti_uart 驱动器有一个部分可将 GPIO 配置为主机唤醒。 您能否说明一下是否为 BT UART 提供了 WakeOnWireless 支持、如果可以、会使用哪个 IRQ 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    bttti_uart 驱动器确实提到了这一点、但此功能在 cc33xx 固件方面并未实现。 因此、它不是要支持的计划功能。

    您是否发现这是您的最终应用或用户所必需的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我只是确保我了解了支持的功能集、以便能够为客户正确地记录这些功能集。

    谢谢!

    Dean