This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:蓝牙主机唤醒 devicetre 配置

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1462168/cc33xx-software-bluetooth-host-wake-up-devicetree-config

器件型号:CC33XX-SOFTWARE

工具与软件:

大家好!

我具有 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1450706/cc33xx-software-btti_uart/5607543?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc33xx%20btti#5607543中所述的以下设置

但我总是得到主机唤醒未启用的输出。 但我找不到任何文档、如何配置设备树来设置此中断。 是否有我漏掉的模板? 有人可以帮您解决这个问题吗? 我尝试将以下内容设置到蓝牙 UART 节点中的蓝牙子节点:

&uart1 { /* Bluetooth UART */
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>;
        status = "okay";

        assigned-clocks = <&clk IMX8MM_CLK_UART1>;
        assigned-clock-parents = <&clk IMX8MM_SYS_PLL1_80M>;

        fsl,uart-has-rtscts;

        bluetooth {
                compatible = "ti,cc33xx-bt";
                cc33xx-supply = <&cc33xx_supply>;
                max-speed = <115200>;

                interrupt-parent = <&gpio2>;
                interrupts = <8 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
                irq-gpio = <&gpio2 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                interrupt-names = "host-wakeup";
        };

};

非常感谢。

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来无法创建连接到 GPIO 的设备链接。 请参见以下输出:

    [   1.796871] IMX-UART 30860000.serial:无法使用3021000.GPIO 创建器件链接(0x180)

    我还需要在器件树中执行其他操作吗? 已尝试弃用" host-wakeup-gpio =<&gpio2 8 gpio_active_low>;"、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    很抱歉耽误你的时间。 是否尝试将 CC33xx 上的 BT_IRQ 引脚用作主机唤醒引脚? 由于不支持此功能、因此您无法从 BLE 唤醒 Linux 主机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi

    是否尝试将 CC33xx 上的 BT_IRQ 引脚用作主机唤醒引脚?

    是的、因为我们在 TI M.2卡(MCU127A (001_Antenna)_Sch.PDF)上也看到"Host_IRQ_BLE"线路连接到 M.2接口? 虽然不支持通过 BLE 唤醒主机、但我们已经完成了该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:  

    正确。 硬件支持它、以防软件或固件将来能够支持它。