This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:802.11ax MU?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351, BP-CC3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1471620/cc3351-802-11ax-mu

器件型号:CC3351

工具与软件:

1. CC3351/CC335x 是否支持802.11ax MU?

2.如有支持,是否有整行校准器命令行示例?
校准器-preamble_type 6 xxxxxxxxx xx x x x x x x x X  
其中6 =  MULTI_USER_MODE_802_11AX

玩具车。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、此器件支持802.11ax MU。
    关于校准器工具中的 API、我来检查一下、我将与您联系。
    顺便说一下、您使用的是什么 AP?

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的 SINGLE_USER_MODE_802_11AX = 5适用于各种 MCS/LTF_SIZE/gi、但我前面提到的是 MU 的行为不符合预期。  如果 您有可用的 AX MU 命令行示例、这将非常有用。

    我们正在开发一种生产测试解决方案、
    BP-CC3351 / SPAU022 / BBB ->传导射频进入 Rohde & Schwarz 仪器

    Ty br mrw。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    据我所知、您不需要在器件中配置任何内容。 MU 完全由 AP 管理。
    因此、从器件的角度来看、我预计这里不会有任何问题。

    如果以后出现任何问题、请随时再次与我们联系。

    此致、
    Omri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 CC3351在下行链路中仅支持 MU-MIMO、这意味着它不会生成 MU-MIMO 帧。

    非常肯定前导码类型6不受支持(校准器实用程序帮助也会说明这一点)。

    支持的 AX OFDMA 帧是 TB 帧(8和9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    我已经验证了这个问题、您是正确的、该器件 在下行链路中确实仅支持 MU-MIMO。
    出于评估目的、校准器工具本质上会将器件设置为 PLT 角色(产品线测试)、并且在使用该器件时不会用作 STA。
    因此、它 在那里提到 前导码类型6不受支持、因为设备不支持传输 MU-MIMO 数据包。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Omri