This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:查询 SDK 中 TI CC3235SF WIFI 模块的频率限制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1474327/cc3235sf-query-on-frequency-restrictions-of-ti-cc3235sf-wifi-module-in-sdk

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

在 SDK 中查询 TI CC3235SF WIFI 模块的频率限制
尊敬的 TI FAE 团队:
我目前正在使用 TI CC3235SF WIFI 模块、遇到一些特定国家/地区的频率限制相关问题。 希望大家可以就此提供一些指导。
我知道 TI SDK 提供了用于设置 WiFi 使用国家/地区的 API、但不同国家/地区的可用频率不同。 然而,我遇到了一个问题的频率在马来西亚,例如。
在马来西亚、最新的医疗设备法规要求必须永久禁用5651 - 5725MHz 的频率、否则该设备将无法在其所在国家/地区完成注册、但我发现、受限范围内的频率仍包含在该国家/地区设置的可用频率中。 下图是相应马来西亚国家/地区编号支持的频率:

但是、最新法规要求需要禁用的频率如下图所示、图中的灰色频率是不能使用的频率:

我想知道是否有方法在 SDK 设置中专门排除这些受限频率。 是否有任何其他配置或功能可用于确保符合马来西亚的频率限制?
此外、我对其他国家/地区在频率限制方面的潜在问题感到担忧、例如泰国(允许的频率范围也在讨论中)和台湾(不允许5.670 - 5.690GHz)。

我还了解到、unflash 软件中有一个界面可以配置相应的 RF 信号、但我不知道它的作用是什么:


如果您在不同国家/地区使用 TI CC3235SF 处理此类频率限制时有任何通用指南或最佳实践、敬请分享。
非常感谢您的时间和支持。 期待您的及时响应。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    CC3235仅支持 FCC、ETSI 和日本的预定义监管域。  

    为了限制其他信道、您可以通过屏蔽某些信道来执行此操作。 例如、如果您不想传输或连接到通道128中的 AP、可将器件设置为不在该通道中扫描。  

    在 sl_WlanSet API 中有一个名为 ChannelsMask 的参数、您也可以将其设置为5GHz 通道。

    您在上面的屏幕截图中展示的 uniflash 映像创建器中的接口用于增加某些信道的回退、这意味着您可以为监管域之外的某些信道中的 TX 功率设置限制。 但是、这不符合您的要求、因为您需要完全关闭 TX 电源和到给定通道的连接功能。  

    此致、

    Jonathan