This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:AP 未在5GHz 上广播 SSID

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1473164/launchcc3235mod-ap-is-not-broadcasting-ssid-on-5ghz

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

工具与软件:

我正在开始使用 Wifi 模块、并想将其中一个 LaunchCC3235MOD 板配置为接入点。 在启动期间、我运行以下配置。 但我只能在具有设置通道的2、4GHz 频带上看到配置的 SSID。 我还需要做些什么才能在5GHz 上广播 SSID 吗?

我正在计算机上使用网络监控工具、它向我显示2、4GHz 和5GHz 网络、例如我们的办公室网络。

void configureAP (void)

  Volatile int16_t ret

  uint8_t WifiMode = 1

  RET = SL_Stop (0);

  RET = sl_WlanSetMode (ROLE_AP);

  RET = sl_Start (00、0);

  RET = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、SL_WLAN_AP_OPT_SSID、strlen (AP_SSID)、(unsigned char *)&AP_SSID);

  RET = SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL、1、(unsigned char *)&AP_CHANNEL);

  RET = sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID)

           SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_ENABLE_5G、1、

           (uint8_t *)&WifiMode);

  如果(ret < 0)

  

    //错误处理

  }

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的案例中、AP_CHANNEL 是什么?

    此外,sl_WlanSet() API 将命令发送到更低层,在您的情况下,您将在停止设备后设置角色。

    所有这些命令都需要在器件开启时(即在 sl_Start ()之后)发送到器件、最后只需通过调用 sl_Stop ()、然后调用 sl_Start ()将角色设置为 AP 并复位。

    此致、

    Shlomi