This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:##39生成问题;No Rule to Make Target 'clean'&Missing Compiler in CCS IDE (Version 9.1.0) for CC3235SF

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1472542/cc3235sf-build-issue-with-no-rule-to-make-target-clean-missing-compiler-in-ccs-ide-version-9-1-0-for-cc3235sf

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

使用时、我遇到构建问题 SimpleLink CC32xx SDK 版本7.10.00.13 Code Composer Studio (CCS) 9.1.0版 . 我将尝试为构建示例项目 CC3235SF Wi-Fi 芯片、但会显示以下错误:

  1. gmake:***没有使目标"干净"的规则。
  2. 发生构建文件生成错误。
  3. 该工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- null [arm]。

错误详细信息:

  • 当我尝试编译工程时、会失败、并显示"No rule to make target 'clean'消息。
  • 我还看到一条消息、指示编译器当前未正确安装或配置。
  • 该错误建议在 CCS 中检查更新、下载缺少的编译器或验证其在 IDE 设置中是否正确注册。

采取的步骤:

  1. 我已安装 SimpleLink CC32xx SDK 7.10.00.13 并在 CCS 9.1.0中创建了一个新项目。
  2. 我已经尝试按照 SDK 文档中的步骤操作、但问题仍然存在。
  3. 我在中检查了编译器设置 CCS Preferences > Build > Compilers 、我还尝试安装新的软件更新、但到目前为止没有成功。

问题:

  • 是否有人知道为什么会出现此错误、以及如何解决此问题?
  • 对于此 SDK 版本、我需要安装任何特定版本的 ARM 编译器吗?
  • 是否可以在 CCS 9.1.0中手动设置或配置此项目所需的编译器?
  • 关于解决"无规则使目标为'clean'"错误的任何其他建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误意味着您使用的编译器不正常。

    为什么您使用这样的旧 CCS 版本?

    基本上、最新的 SDK 是使用 CCS v12.x 进行测试的

    将工程导入 CCS 时是否成功?  

    您在属性-->常规下看到的编译器版本是什么?

    编译器(TICLANG)很可能不存在于较旧的 CCS 中。

    Shlomi