This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:cc3220证书创建

Guru**** 2797425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1474484/launchcc3220modasf-cc3220-certificate-creation

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具与软件:

大家好!

我有一个关于使用 sl_NetUtilCmd (SL_NETUTIL_CRYPTO_CMD_CREATE_CERT ...)生成证书的密钥值对的问题。

TI 文档 SWRU455M 在第17.1.1.4节中说明:
此命令用于使用其中一个创建自签名证书或证书签名请求(CSR)
已安装密钥、器件唯一密钥对或临时密钥。

相关的示例代码以以下代码开头:

/* initialize the creation process */
certCmd.SubCmd = SL_NETUTIL_CRYPTO_CERT_INIT;
certCmd.ObjId = SL_NETUTIL_CRYPTO_SERVICES_IOT_RESERVED_INDEX;
certCmd.Flags = 0;
retVal = sl_NetUtilCmd(SL_NETUTIL_CRYPTO_CMD_CREATE_CERT, (uint8_t*)&certCmd,sizeof(certCmd), NULL,0, NULL,&outputLen);


我需要证明 define SL_NETUTIL_CRYPT_SERVICES_IOT_RESERVED_INDEX (用值0定义)用于选择器件唯一密钥对SWRU455M 也将其引用为常量密钥对、netutil.h 文件中的哪个密钥以注释形式命名为"供物联网使用使用使用保留密钥"。


简式;)

器件唯一密钥对== IOT 的密钥=恒定密钥对->使用 SL_NETUTIL_CRYPT_SERVICES_IOT_RESERVED_INDEX 定义

非常感谢
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、索引0保留用于常量密钥对、并且始终会为您提供相同的密钥对。

    此致、

    Shlomi