This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3351:M2-CC3351是否支持 LE 音频?

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1473822/m2-cc3351-does-m2-cc3351-support-le-audio

器件型号:M2-CC3351

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想询问在 Linux 操作系统上运行的 M2-CC3351是否cc33xx_linux_package_1_0_0_8支持 LE 音频功能。
或者、是否需要对设计进行额外修改才能实现此功能?

谢谢!

此致、
Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:

    当前不支持低功耗音频。 这是我们内部正在评估的内容、但目前没有相关计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、目前没有低功耗音频。 它是我们未来路线图的一部分。

    此致、

    AB