This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 的32k 规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1473557/cc2564c-32k-spec-of-cc2564c

器件型号:CC2564C

工具与软件:

香榭丽舍大街

请参阅 CC2564C 32K PPM。

是+-250PPM 还是+-25ppm?

由于客户发现这个值250太大了。

请评论,谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    我们的一位工程师将 检查该问题、并会尽快与您联系。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    感谢您的咨询。 +-250ppm 是慢速 XTAL 的正确值。 客户可能会将此规格与快速 XTAL 规格(仅为+-20ppm)混淆、后者比慢速时钟宽松得多。 BT 核心规范规定、慢时钟(又称"睡眠时钟")必须小于或等于+-250ppm 规格时钟满足的+-500ppm。



    客户可以 在此处阅读有关此内容的更多信息 

    此致!

    Josh