This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:RTOS:QNX Embedded Experience。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1467795/cc3351-rtos-qnx-embedded-experience

器件型号:CC3351

工具与软件:

大家好!

客户使用来自以下 URL 的 RTOS:QNX。
QNX 高性能嵌入式解决方案

他们希望将来能将该系统集成到 CC335x 中。
到目前为止、是否有客户集成了 QNX?
TI 是否提供支持?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K Z

    我没有直接在新 CC335x 上使用 QNX。

    这并不意味着我们不会支持它,我们是开放的支持,如果机会出现.

    您是否与 QNX 有联系?

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    客户与 QNX 联系。
    我们现在只进行确认、因此一旦项目进行、我们将立即报告。
    顺便说一下、未来是否有任何关于 CC3351MOD 的计划?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /您好、

    是的、我们确实计划了 CC3351MOD。

    敬请关注我们的网站、未来几个季度您将会看到一些内容。

    此致、

    AB