This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:驱动程序移植指南

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1466981/cc3301mod-driver-porting-guide

器件型号:CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

您好!

在驱动程序移植指南中、以 FreeRTOS 为例。 我们正在使用另一个 RTOS、因此我假设我们需要使用我们自己的实现来修改 OSI_freertos.c。  

除了 FreeRTOS、您是否有其他 RTOS 实施示例? 例如 ThreadX RTOS。

提前感谢、

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casper:

    否、我们目前还没有使用其他 RTOS 的示例。

    理论上、您应该在平台/OS 目录内创建一个新文件夹。  

    请遵循我们目前针对 FreeRTOS 目录所拥有的代码、基本而言、您需要创建一个新的"main_..." 和 OSI_..." 子目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    还有一个关于文件系统的问题- OSI_FILES。 在用户指南中、您提到了以下内容:

    "目前、驱动程序仅在 cc33xx init 中下载预安装的固件时使用读取功能来检索该固件。"

    我能找到更多关于这方面的信息吗?"预安装固件"的含义是什么? 在启动主机 MCU 之前、是否已在 cc3301上安装该套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预安装的固件位于闪存中(外部或内部)。 在启动应用程序之前、应预先刷写(预安装)该文件。

    此致、

    AB