This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:NWP 记录内容、编码和保护

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1469649/cc3220sf-nwp-logging-contents-encoding-and-protection

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3501

工具与软件:

我的问题与 NWP 日志功能 CC3x20、CC3x3x 网络处理器(CC3501也与此类似)相关
我想根据 SWRU455M 第20章–2017年2月–2020年10月修订版中的一些信息来理解这一点。

据我了解、"NWP Log"功能可生成要保存的二进制日志文件、并"发送给 TI 工程师以对网络处理器进行进一步分析和调试。  从安全角度来看、我有责任了解此日志中可能包含内部开发信息、例如 PC 主机名、Wi-Fi 凭证和密钥。 如果此功能被无意激活(即必须停用的理由)、我想了解并记录可能离开我们的开发环境或在现场暴露的信息类型。  即使是值得信赖的合作伙伴、我也需要了解进出系统的数据。

文档中提到日志中的信息不可读、应以二进制形式存储。 我想知道、该二进制信息是如何编码的? 是否涉及任何加密? 如果是、使用的加密类型是什么? 如果适用、使用哪些密钥?  这是否适用于 CC3220和 CC3501处理器?

我可以做出一些假设、但您能否确认 NWP 日志的内容、其编码和/或加密?  如果它在本地保存、例如在发送前保存到文件系统、它是如何存储和保护的?

  1. 具有/连接到 NWP 的 WiFi 连接
  2. 网络活动
  3. 错误代码和警告
  4. 低级 WIFI 事件
  5. 主机接口连接(内部 NWP–主机连接)
  6. 电源管理

 

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此文件内容允许"深入剖析"、但不会显示或公开任何客户 IP (因为仅限 TI 代码)或密钥。 这些敏感信息不会报告给日志、而只是内部状态机信息。

    数据本身并未加密、只是以二进制格式进行压缩、以便 TI 对其进行解析。  

    新的 CC35xx 则有所不同、因为只有选定的消息进入日志并且日志对客户完全可见(不需要 TI 解析)。

    您可以看到消息、并注意到没有任何违反密钥/IP 的行为。

    此致、

    Shlomi