This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:.bts 的早期下载

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1469692/cc2564c-early-download-of-bts

器件型号:CC2564C
Thread 中讨论的其他器件: CC2560

工具与软件:

您好! 我正在处理一个基于 Jacinto6的项目、该项目通过 CC2564C 控制器实现了蓝牙连接。 本产品在 Android 8上运行,内核版本为4.4.

由于本产品源自另一个由同一芯片(TI 的 WiLink 1871Q)提供 BT、WiFi 和 GPS 连接的产品、因此它使用 TI 的共享传输、尽管现在它仅支持蓝牙。

目前、我们需要尽早加载.bts、即使在 Android 上的蓝牙适配器已关闭时也是如此、即在尝试在共享传输中注册 BT 通道之前。 您能否告诉我、实现此行为的建议方法是什么?

提前感谢!

此致、

马里亚诺