This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:WiFi-Direct 功能支持

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1468617/cc3351-wifi-direct-feature-support

器件型号:CC3351

工具与软件:

大家好!

我计划将 CC3351ENJARSBR 用于其中一个 Display 项目、我想知道 IC 是否支持 WiFi-Direct、SDK 是否也可用于该项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitun:

    CC3351目前不支持 WiFi Direct、但计划在今年晚些时候添加。  

    您是否希望在 Linux 或 MCU 连接系统中使用 CC3351?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端系统尚未定义、我们仍在探索 MCU、MPU 或智能模块的选项、您能否告诉我目前哪些 IC 支持 WIFI、以便我可以开始组件选择、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序(版本1.0.0.8、通过 iw phy)报告支持 P2P、然后请求方启动 p2p-dev 设备。

    # iw phy

    ...

    支持的接口模式:
    *已管理
    * AP
    * AP/VLAN
    *显示器
    * p2p-client
    * p2p-go
    * p2p-device

    有效的接口组合:
    *#{托管,p2p-client }<= 2,#{ AP, p2p-go }<= 1,#{ p2p-device }<= 1,
    总共<= 3、#channels <= 2

    # iw dev
     PHY#0
       未命名/非 netdev 接口
       wdev 0x2
       地址 A6:34:f1:B3:23:D4
       键入 p2p-device
     接口 wlan0
       ifIndex 5
       wdev 0x1
       地址 A4:34:f1:B3:23:D4
       类型受管

    这是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitun:  

    您可以在我们的 WL18xxMOD 系列器件的 Linux 上下文中找到 WiFi Direct/P2P 支持:

    https://www.ti.com/product/WL1837MOD 

    但再说一次、它计划在较新的 CC33xx 系列上受支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    是的。 该功能存在于 Linux 驱动程序中、但尚未在固件中实现。 您的里程可能会有所不同。