This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:波特率设置

Guru**** 2763245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1482454/cc3351-baudrate-settings

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件: CC2564MODA

工具与软件:

您好!

我们已将 Ezurio Sona TI351模块集成到用于 BLE 通信的器件中、使用 SDIO 进行 WiFi、使用 UART 进行 BLE 通信。 我们的软件设置包括 Ezurio 反向端口内核驱动程序、其示例设备树以及 Linux 系统上的 TI 固件。

默认情况下、器件树将 UART 波特率设置为115200、这是有效的。 但是、我们需要将其提高到至少2Mbps。 当我们尝试修改器件树中的波特率时、该模块连接失败。 我们还尝试了在以115200建立连接后使用 btattach 并手动发送 HCI 命令、但波特率未改变。

在我以前接触另一个 TI 模块(CC2564MODA)时、BTS 固件文件在连接时自动提高波特率。 但是、CC3351 BTS 文件中不存在此行为。

TI351是否有支持自动波特率调整的 BTS 文件?

如果没有、是否有办法自定义 BTS 文件来实现此目的?

由于该问题、我们的开发目前受阻、我们非常感谢您提供任何指导或信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波特率在 conf 文件中进行硬编码。 请联系 Ezurio 支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了他们、但尚未收到响应、因此我也决定在此处提问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在正在反弹:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navid:

    或许 Ezurio 团队已经能够提供帮助、但只是想跟进此事。 正如 Dean 所提到的、是的、您需要修改 INI 文件中的参数"BleUartBaudRate"、然后生成一个新的 cc33xx-conf.bin。 然后、您必须将 devicetree 与新的波特率匹配。