This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:至少50个客户端的接入点

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1488397/wl1807mod-access-point-for-at-least-50-clients

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具与软件:

目前我正在测试 WL1807 WiFi 模块。  我需要使用 beagleplay (Linux)和 SDIO 接口创建用于智能家居的接入点。

是否有机会建立至少有50个客户端的接入点? 或者您是否知道任何替代方案?


据我所知、根据我的测试和下面的链接、没有机会使用 WL1807或 WL1837来实现
Wilink8在 AP 模式下同时运行的最大客户端数- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    WL18xxMOD 支持的最大 WiFi 客户端数为10。 该器件不能支持高达50。  

    如果您要设计智能家居、是否必须使用 WL18xx 的 AP 模式? 为什么不使用专用接入点或路由器、甚至使用能够支持更多客户端的多个接入点? 然后您可以在客户端模式下使用 WL18xx、然后连接到同一 WiFi 网络。

    此外、BeaglePlay 通过 CC1354器件支持 Thread 和低于1GHz。 您是否已研究 Thread 或 SubGHz 协议来构建网状网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh、

    一般情况下、BeaglePlay 在 OpenThread 网络中使用 nrf Nordic 天线作为边界路由器工作。 不过、我们还有仅使用 WIFI 接口且可能需要使用 BeaglePlay 连接的器件-我们希望避免使用其他器件。 我不是说单家或公寓,而是大建筑。 所以我们 想介绍一下这种情况。