This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:硬件设计建议?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351, BP-CC3351, M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1489557/cc3351-hardware-design-recommendation

器件型号:CC3351

工具与软件:

团队、
您可以帮助解答以下问题并检查是否有更多信息可用?
我看到在"CC33xx Hardware Integration https://www.ti.com/lit/pdf/swru612 "中部分回答了其中一些。
记录在未使用时应如何处理引脚也会很有用。

我们正在设计 CC3351电路板的原理图。 我们需要您的支持:

  1. 上电序列:VDD_MAIN_IN (1V8)和 PA_LDO_IN (3V3)是否可以同时上电? 这里是否有序列?
    ->请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru612 第2.2.2节
    也是否需要断电序列?

  2. Wi-Fi 和 BLE 能否共享 SDIO 接口? 我们没有足够的 UART 来支持 CC3351 BLE。

  3. SLOW_CLOCK_IN 有必要? 它如何影响低功耗模式?

  4. 如何连接 ANT_SEL 引脚
    ->请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru612 第2.4节


  5. 如何连接 记录器
    https://www.ti.com/lit/pdf/swru612 第2.2.2.1节
    您还可以检查 M2-CC3351 (记录器是未使用的引脚)和 BP-CC3351 (记录器连接到3.3V 转换器)原理图: https://www.ti.com/product/CC3351#hardware-development
  6. 如何连接 FAST_CLK_REG

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1)它们应该同时加电,这里没有顺序。
    µsec 断电序列、首先关闭 nRESET 线路、然后在至少10 μ s]之后关断电源。

    2) 2)是的、Wi-Fi 和 BLE 可以共享同一个 SDIO 接口、如第3.6章(SDIO)所述。

    3) 3)在使用外部慢时钟的情况下使用慢时钟输入引脚(引脚#34)。 它可以在内部生成、但它会导致器件消耗更多功率、因为内部慢时钟不太准确。 因此、我建议使用外部慢时钟。

    4) 4)天线选择(引脚15)用于通过实施射频开关利用天线分集的情况。 在这种情况下、您应该将此引脚连接至射频开关的适当引脚、以便将其用作开关信号。 有关此引脚的更多信息、请 参阅集成指南中的第2.4节。

    5) 5) Logger 引脚(引脚28)用于捕获固件日志。 我建议将其连接到 TP、以便在需要时可以捕获这些日志。
    请记住、TP 可能会干扰 RD 性能、因此请确保 TP 尽可能远离射频布线。
    正如第2.2.2.1节所示、该引脚是一个 SOP 引脚、并且应 在上电期间保持逻辑高电平   、但如果它连接到可能影响此线路逻辑电平的主机、请考虑添加一个可选的下拉/上拉电阻器。

    6) 6)我假设您指的是 FAST_CLK_REQ 引脚(引脚#36)。 该引脚应保持未连接状态。

    此致、

    Omri